Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28EVM
团队、
我们有3个 TSW1400EVM。 其中2个表明 D6 D7 LED 没有亮起。 D5亮起并指示 ADC CLK 处于 IN 状态。 他们的 FPGA 固件未被触碰。 我们采用 Win11系统、提供5V 电源和5A 电流。 有线索吗?
第3个 TSW1400显示了 JTAG 链路断开。 这可能是由于在我们的固件调试中对 FPGA 代码进行编程已损坏。 您能否提供一个经过编译的 FPGA 图像文件来对 FPGA 进行编程?
我通过 TSW1405数据采集证实了我们的 AFE58JD28EVM 良好。
非常感谢!
晓辰