This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08100:高同步噪声

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302527/adc08100-high-synchronous-noise

器件型号:ADC08100

你好。 我目前正在测试一个使用 ADC08100转换器的设计。 ADC 数据由 FPGA 进行处理、总共需要24576个连续窗口、并有3072个样本。

但是、我的数据中出现异常噪音、我想了解原因。 原理图如下所示。

如前所述、我们有一个程序从 ADC 获取3072个样本并将其存储在存储器中。 它进行24576累积数据。

阶梯基准电压的设置范围为1.48V 至0V。

该 ADC 通过一根50 Ω 短同轴电缆连接到波形发生器、并进行正确端接。 以下是一些结果。

当输入为0V 时稳定。

输入为0.5V 时具有高同步噪声

当输入为0.75V 时、看起来更随机的噪声。这就是我对所有测试的预期。 噪声的振幅也要低得多。

当输入为1.5V 时稳定。

一个周期(0-1V) 100kHz 正弦波、由 FPGA 上的一个引脚触发、与采样窗口开始同步(但具有延迟)。 信号为直流时具有高同步噪声。

这可能是我实施 ADC08100时遇到的问题、也可能是处理系统中的问题? 我认为 FPGA 执行正确、因为结果是可重复的并且看起来是正确的。

注意:当时钟频率降至50 MHz 时、该问题仍然会发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    让我在实验中设置一个 EVM、为您检查一下。

    我会在接下来的几天再回来。

    谢谢。
    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在实验 EVM 上对此进行了设置、获取数据采集没有问题。

    确保 CMOS 输出与采集解决方案之间建立牢固的连接。  

    此外、探测 CLK 线路并确保 ADC 正确接收 CLK 信号。  

    谢谢。

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输出通过长度匹配的布线和非常小的长度连接到 FPGA。

    我探测了时钟线、一切看起来都不错。 奇怪的是、在某些电压下不会发生该问题、并且在频率较低时也会发生(我尝试了低至25 MHz)。 我将看到是否能发现其他有用的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 ADC 上扫描一些直流电压、结果如下:

    很明显、某些电压上的噪声水平是不同的、并且看起来不遵循任何类型的模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好!

    我注意到这被移到了电子邮件主题中。

    我将关闭该帖子、并通过电子邮件继续处理这些内容。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子、离线处理客户。

    THX:

    Rob