请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5401-Q1 大家好。 我有一个关于 AFE5401的 DCLK 的问题。
当一个时钟被输入到芯片时、DCLK 是无条件输出的吗?
我将25 MHz 时钟输入到芯片中、但 Dclk 输出3.3V、波形不会出现。
如果您能告诉我 dclk 可以输出的条件、我将不胜感激。
很抱歉这个基本的问题。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 我有一个关于 AFE5401的 DCLK 的问题。
当一个时钟被输入到芯片时、DCLK 是无条件输出的吗?
我将25 MHz 时钟输入到芯片中、但 Dclk 输出3.3V、波形不会出现。
如果您能告诉我 dclk 可以输出的条件、我将不胜感激。
很抱歉这个基本的问题。 谢谢你。
您好!
可以通过 TI 网站申请安装 AFE5401 GUI。
https://www.ti.com/product/AFE5401-Q1#design-development
安装后、浏览到以下文件夹。 该工具提供多个配置设置示例:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Device GUIs\AFE5401-Q1\Scripts
谢谢!
此致、
沙比尔