This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:有关 AFE5401中 DCLK 的问题

Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1303677/afe5401-q1-questions-about-dclk-in-afe5401

器件型号:AFE5401-Q1

大家好。  我有一个关于 AFE5401的 DCLK 的问题。

当一个时钟被输入到芯片时、DCLK 是无条件输出的吗?

我将25 MHz 时钟输入到芯片中、但 Dclk 输出3.3V、波形不会出现。

如果您能告诉我 dclk 可以输出的条件、我将不胜感激。

很抱歉这个基本的问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、默认情况下启用 DCLK。 器件上电后、是否应用了硬件复位?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我已经增加了输入时钟的功率、我得到了一个看起来像是几个频率混合的正弦波。

    但是、我知道 CMOS 信号应该是输出的。

    这是寄存器设置的问题吗?

    您能告诉我寄存器初始化的顺序吗?

    很抱歉给您带来不便。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以通过 TI 网站申请安装 AFE5401 GUI。  

    https://www.ti.com/product/AFE5401-Q1#design-development

    安装后、浏览到以下文件夹。 该工具提供多个配置设置示例:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Device GUIs\AFE5401-Q1\Scripts

    谢谢!

    此致、

    沙比尔