大家好! 我遇到了该器件问题。 超过一个星期我战斗和结果相同的钢。
这是定制板,电源上有一点点噪音。
VCAP 电压 :
VCAP1:1.2V
VCAP2:1.37V
VCAP3:4.68V
DVDD: 2.80V
AVDD:2.77V
(https://github.com/RobertCsordas/MobilECG-II) 该设计。
有人可以建议必须检查什么?
内部测试信号
RLD、LL (CH3)、LA (CH2)、RA (CH2N-3N)和 Ch4 (胸部)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好! 我遇到了该器件问题。 超过一个星期我战斗和结果相同的钢。
这是定制板,电源上有一点点噪音。
VCAP 电压 :
VCAP1:1.2V
VCAP2:1.37V
VCAP3:4.68V
DVDD: 2.80V
AVDD:2.77V
(https://github.com/RobertCsordas/MobilECG-II) 该设计。
有人可以建议必须检查什么?
内部测试信号
RLD、LL (CH3)、LA (CH2)、RA (CH2N-3N)和 Ch4 (胸部)。
感谢您的答复。 杨建春
ECG 信号/波形。 我还尝试了多路复用器的不同输入、并再次检查了寄存器(MUXn[2:0]);MVDD、Temp 和短接也没有问题。
我从自己的身体中抽出来,但我计划在下周购买模拟器,以识别程序或设计中的任何缺陷。
我经常验证通道连接。
您是否打开了 RLD 放大器并为其提供了偏置电压? (是)。
还采用了增益。 今天、我将针对 PC 端的每个通道实施软件可选增益控制。
您是否打开了 RLD 放大器并为其提供了偏置电压? (是)。
注:
当活电极在附近2-3米处浮动时、他们在房间中读取我的移动。 我认为 ADC 和导线正常。
我使用了 nRF24L01+来传输数据、此模块不足以在2MHz 时钟速度的低分辨率模式下以500SPS 的速率传输数据。 如果分辨率为
更好的是、我会使用直接 USB 连接来尝试它。 或仅一个通道数据发送到 PC。
再次感谢。