This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:所有设置和 VCAP'看起来正常、但无脉冲

Guru**** 2481895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1292880/ads1298-all-settings-and-vcap-s-look-fine-but-no-pulses

器件型号:ADS1298

大家好! 我遇到了该器件问题。 超过一个星期我战斗和结果相同的钢。

这是定制板,电源上有一点点噪音。

VCAP 电压 :

VCAP1:1.2V

VCAP2:1.37V

VCAP3:4.68V

DVDD: 2.80V

AVDD:2.77V

 (https://github.com/RobertCsordas/MobilECG-II) 该设计。

有人可以建议必须检查什么?

内部测试信号

RLD、LL (CH3)、LA (CH2)、RA (CH2N-3N)和 Ch4 (胸部)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您可以读取内部测试信号、这一点很好。
    "没有脉冲"是什么意思? 您是说没有 ECG 信号/波形吗?
    您是否将多路复用器切换到正常电极操作?
    信号源是什么? 您是否可以先尝试使用 ECG 模拟器并仅尝试 RA with (LA 或 LL)、并确保连接 RLD 电极。
    您是否启用 RLD 放大器并向 RLD 放大器提供偏置电压?
    请尝试不同的增益设置。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 杨建春

    ECG 信号/波形。 我还尝试了多路复用器的不同输入、并再次检查了寄存器(MUXn[2:0]);MVDD、Temp 和短接也没有问题。

    我从自己的身体中抽出来,但我计划在下周购买模拟器,以识别程序或设计中的任何缺陷。

    我经常验证通道连接。

    您是否打开了 RLD 放大器并为其提供了偏置电压? (是)。

    还采用了增益。 今天、我将针对 PC 端的每个通道实施软件可选增益控制。


    您是否打开了 RLD 放大器并为其提供了偏置电压? (是)。

    注:

    当活电极在附近2-3米处浮动时、他们在房间中读取我的移动。 我认为 ADC 和导线正常。

    我使用了 nRF24L01+来传输数据、此模块不足以在2MHz 时钟速度的低分辨率模式下以500SPS 的速率传输数据。 如果分辨率为

    更好的是、我会使用直接 USB 连接来尝试它。 或仅一个通道数据发送到 PC。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 我想提供有关我的问题的更多详细信息。 我稍微小心地解决它。 实际上、没有问题。 问题是我接收数据时尝试在200像素栏中显示数据。 假设数据介于1000和10000之间、而 ADC 范围介于0至0x7FFFFF 之间。  然后分离数据200/0x7ffff * DATA。 结果不可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将其转换为电压并在200像素条形图中显示数据、而不是以代码形式显示。