This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADC 测量的偏移

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305208/ads131e08-offset-in-adc-measure

器件型号:ADS131E08

使用 ADC 条目中的示波器进行检查、我们看不到任何偏移、但当我们分析 ADC 发送的信息时、我们会赞赏50mV 的偏移。 您知道我们为什么会看到此偏移吗?

WER 使用 Intenal 4V 基准、+-2v5模拟电源、3V3 DVDD 和共享 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    您能告诉我上面正弦波形中的最小和最大代码吗?  ADC 输入的模拟信号振幅是多少? 您使用了任何 ADC 增益吗?

    此致、

    戴尔