This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM, ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304928/ads124s08evm-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08、ADS1261、ADS1261EVM

您好  

ADS124S08EVM  连接到 GUI、但我在数据分析窗口中未获取任何数据。 如果我点击 refresh/sync、则会显示左下方的消息"Write Failed"  

谢谢 Vadim

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    如果尝试以默认设置收集数据、则需要等待收集完成、否则将使 GUI 崩溃、需要重新启动 GUI 并为 EVM 重新供电。  默认设置为20sps、分析客户端默认为2048个样本。  因此、收集所需的时间为102秒。  在收集数据之前、尝试更快的数据速率或更改分析客户端以使用更小的样本大小。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!

    我将收集的数据更改为20并连接了 PT100 https://www.adafruit.com/product/3290

    操作说明。 我手持传感器并收集数据。 但数据不会改变。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    我在这里看到的是负满量程。  这很可能是由于 ADS124S08配置错误或传感器接线错误造成的。  EVM 用户指南中有适用于各种传感器类型的内置脚本、包括 RTD 以及有关如何配置3线 RTD 的说明。

    RTD 测量与高侧基准成比例。  基准需要完整的电流路径才能有效。  基准电阻为1k、并将电流设置为1mA 后、数据分析窗口中的基准电压应为1V、而不是2.5V。  进行比例式测量时、最好使用代码、而不是显示电压、因为输出代码与基准电阻成正比。

    此外、即使不使用内部基准进行转换、也需要使能内部基准。  IDAC 电流源需要内部基准来建立所需的电流。

    您可能还会发现 《RTD 测量基本指南》 非常有用、因为它更清楚地描述了各种测量方法。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我正在使用此脚本。 我将参考电压设置为1、当我用手加热传感器时、它的确改变了刻度、仍然为负、而电压仍然不随时间变化。 我将此传感器与 ADI 公司的类似电路板配合使用、该传感器可以正常工作、在室温下具有109 Om。 引脚1 J7测量1.2V 引脚3、4测量1.12V。 LED D1的状态为绿色、D2在采集数据时呈绿色闪烁、D3为红色。 D3红色表示什么? 根据用户指南中的图2设置所有跳线。 我还能检查什么?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    EVM 似乎在工作。  D3 LED 仅需告知您 START 引脚已被拉高以实现连续转换。  根据您的描述、您可能错误地连接了 RTD。  实际测量通道为 AIN1/AIN2。  因此、红色线应连接到 J7-2 (A2)和 J7-4 (A0)。  白线应连接到 J7-1 (A1)。  如果接线正确、J7-4应约为2V (相对于 AGND)。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!

    它确实是误接线、现在运行正常。 我有另一个板来试用 ADS1261EVM。 对于 ADS124、我必须下载一些插件软件、但它在寻找此板时、我找不到类似的插件、因此当我连接 ADS1261时、我有空寄存器。

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    转至此页: https://www.ti.com/tool/ADS1261EVM

    并选择圆圈内的器件包进行下载:

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob、

    两个电路板现在都在工作。 我需要构建一个外部电路板来容纳 Rref 和 Rbias 以及两个二极管。  ADS126x 的第10.2章提供了 RTD 400 Ohm 传感器设计的详细过程。 我想知道是否可以使用 Rbias=Rref=1000Ohm、I=1000uA、PGA= 4和 ADS124中用于 PT100的其他参数、PT100和 ADS1261的结果是否也正确?  

    瓦迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    可以使用多种方法将 RTD 连接到 ADC。  我建议您查看 《RTD 测量基本指南》 以查看各种可能的电路。  ADS124S08EVM 在其应用电路中使用了高侧基准。  如果以相同的方式连接 ADS1261EVM、您应该能够在使用相同的配置设置时看到类似的结果。

    由于本主题主题不断变化、请针对任何与 ADS1261相关的问题创建新主题。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob!

    瓦迪姆