主题中讨论的其他器件: ADS124S08、ADS1261、ADS1261EVM
您好
ADS124S08EVM 连接到 GUI、但我在数据分析窗口中未获取任何数据。 如果我点击 refresh/sync、则会显示左下方的消息"Write Failed"
谢谢 Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
ADS124S08EVM 连接到 GUI、但我在数据分析窗口中未获取任何数据。 如果我点击 refresh/sync、则会显示左下方的消息"Write Failed"
谢谢 Vadim
谢谢 Bob!
我将收集的数据更改为20并连接了 PT100 https://www.adafruit.com/product/3290
操作说明。 我手持传感器并收集数据。 但数据不会改变。
谢谢 Vadim
尊敬的 Vadim:
我在这里看到的是负满量程。 这很可能是由于 ADS124S08配置错误或传感器接线错误造成的。 EVM 用户指南中有适用于各种传感器类型的内置脚本、包括 RTD 以及有关如何配置3线 RTD 的说明。
RTD 测量与高侧基准成比例。 基准需要完整的电流路径才能有效。 基准电阻为1k、并将电流设置为1mA 后、数据分析窗口中的基准电压应为1V、而不是2.5V。 进行比例式测量时、最好使用代码、而不是显示电压、因为输出代码与基准电阻成正比。
此外、即使不使用内部基准进行转换、也需要使能内部基准。 IDAC 电流源需要内部基准来建立所需的电流。
您可能还会发现 《RTD 测量基本指南》 非常有用、因为它更清楚地描述了各种测量方法。
此致、
鲍勃 B
尊敬的 Bob:
我正在使用此脚本。 我将参考电压设置为1、当我用手加热传感器时、它的确改变了刻度、仍然为负、而电压仍然不随时间变化。 我将此传感器与 ADI 公司的类似电路板配合使用、该传感器可以正常工作、在室温下具有109 Om。 引脚1 J7测量1.2V 引脚3、4测量1.12V。 LED D1的状态为绿色、D2在采集数据时呈绿色闪烁、D3为红色。 D3红色表示什么? 根据用户指南中的图2设置所有跳线。 我还能检查什么?
谢谢 Vadim
尊敬的 Vadim:
转至此页: https://www.ti.com/tool/ADS1261EVM
并选择圆圈内的器件包进行下载:
此致、
鲍勃 B
谢谢 Bob、
两个电路板现在都在工作。 我需要构建一个外部电路板来容纳 Rref 和 Rbias 以及两个二极管。 ADS126x 的第10.2章提供了 RTD 400 Ohm 传感器设计的详细过程。 我想知道是否可以使用 Rbias=Rref=1000Ohm、I=1000uA、PGA= 4和 ADS124中用于 PT100的其他参数、PT100和 ADS1261的结果是否也正确?
瓦迪姆
尊敬的 Vadim:
可以使用多种方法将 RTD 连接到 ADC。 我建议您查看 《RTD 测量基本指南》 以查看各种可能的电路。 ADS124S08EVM 在其应用电路中使用了高侧基准。 如果以相同的方式连接 ADS1261EVM、您应该能够在使用相同的配置设置时看到类似的结果。
由于本主题主题不断变化、请针对任何与 ADS1261相关的问题创建新主题。
此致、
鲍勃 B