This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2017:是否为异常情况?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297706/tsc2017-is-it-an-abnormal-condition

器件型号:TSC2017

大家好!

我的客户 在采用 TSC2017设计的产品的触摸板上进行了静电测试。

然后、发生以下2种现象。

1) PENIRQ 引脚不输出高电平。 即使将信号输入复位引脚、它也不会恢复。

它将通过打开/关闭电源来恢复。

2) 2)如果不按下触摸板、则输出数据  

 

我理解上述2苯丙胺是在一个异常状态。

这种认可是否正确?

我想知道您的意见。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能描述一下您简化的静电测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触摸面板在空气中放电±8kV。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明测试的设置? 连接是如何完成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请稍等片刻。 我将与我的客户核实。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    我将向您发送 触摸面板电路和测量环境。

    测试结果为1)和2)。

    这是否为异常情况?

    [电路]

    [ IC 相关图片]

    红色箭头显示了 TSC2017。

    [测量环境]

    产品放置在红色箭头附近进行测试。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、静电放电会向某些引脚/引脚传输能量、这可能会提高引脚的电压电平。 增加的电压电平可能会耦合到电源引脚中、一些内部过压钳位可能会导通、从而产生仅可通过回收电源消除的故障。

    为了防止这种情况发生、我们必须确定负责的引脚。  

    此外、作为第一步、客户可以将电源上的去耦电容器增加到大约22u。 这样就更难提高电源引脚上的能量、