Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
ADS1261提供两种转换模式。 在一般的 PLC 模拟输入输出模块设计中、哪种转换模式可以正确地优化 PLC AI 模块设计? 或者两者都能完成? 为什么?
以下是模拟输入模块的规格:
输入电压范围:+/-10V、0-10V、+/-5V、0-5V 和1V-5V。
#CH:4 (单端输入拓扑)
响应时间:每通道2ms (这意味着从模拟输入到输出的转换时间应在2ms 内完成)
AVDD 和 DVDD:5V
F
此致
布赖恩