This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:两种转换模式

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1306038/ads1261-two-conversion-modes

器件型号:ADS1261

ADS1261提供两种转换模式。 在一般的 PLC 模拟输入输出模块设计中、哪种转换模式可以正确地优化 PLC AI 模块设计? 或者两者都能完成? 为什么?

以下是模拟输入模块的规格:

输入电压范围:+/-10V、0-10V、+/-5V、0-5V 和1V-5V。

#CH:4 (单端输入拓扑)

响应时间:每通道2ms (这意味着从模拟输入到输出的转换时间应在2ms 内完成)

AVDD 和 DVDD:5V

F

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Wang0928:

    感谢您在 Thread Tracking Toolkit 中发布项目详细信息!

    两种转换模式(连续模式和脉冲模式)中的任何一种都可用于 PLC 模拟输入模块。 如果客户连续通过通道进行切换、并且每个通道仅读取一个转换数据、则数字滤波器每次都必须复位、因此选择连续转换模式或脉冲转换模式没有明显好处。

    在连续模式下、ADC 仅持续转换数据、因此在初始转换开始后无需发出 START/STOP 命令或切换 START 引脚。 此外、当写入特定寄存器时、数字滤波器会自动复位、因此您不必担心数据损坏。 更多信息、请参阅表29

    在脉冲转换模式下、用户每次要读取数据时都必须启动转换。 这为用户提供了更多的控制、因为他们可以读取数据、更改 MUX 寄存器、然后开始数据、并且每次只能获取一个数据。

    请参阅 ADS1261数据表中的表8、了解转换延迟值

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    您能否更详细地介绍何时使用连续模式以及何时使用脉冲转换模式?

    我们的客户提出的问题是、切换信道时、两种模式都需要在 ADC 上重新配置。

    您在什么条件下会使用每种模式?

    谢谢

    此致、

    东巴顿