This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2932EVM:DAC2932 IOUT 零问题

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298299/dac2932evm-dac2932-iout-zero-issue

器件型号:DAC2932EVM

您好!

 我将为 DAC2392评估套件提供 D0:D11逻辑"1"(3.3V)以及交流时钟(25MHz)和逻辑"0"芯片选择... 我应该让2mA 电流从 Iout1 IN 流向 Rload= R4 = 400欧姆... 实际上、我将获得零电流。 这种不正常现象的原因是什么?有人能解释一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要一些关于这个问题的后续行动家伙... 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishrut:

    对于延迟的响应深表歉意、您能向我提供您的设置的图片、以便我可以确认所有跳线都已配置在正确的位置。

    谢谢!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     实际上、我解决了我的原始问题、但发现数据表和评估套件之间的引脚分配不匹配问题:

    我还要检查修订号、并且数据表和评估套件文档都已按照2005年7月(最后修订日期)进行更新。 请为我的设计考虑哪种引脚分配提供支持... 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishrut:

    如果 EVM 和数据表之间的引脚名称存在差异、请始终遵循数据表。 EVM 可能是在最终芯片完全锁定之前创建的、这意味着该符号将使用非最终确定的引脚描述。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase。 非常好的帮助。 非常感谢...  :)