This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:tm_busy woned't wiggle

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307904/ads8028-tm_busy-won-t-wiggle

器件型号:ADS8028

在使用 ADS8028温度转换时、我似乎正在发出正确的 SPI 命令、甚至可以读取温度数据。  但是、当转换开始时、TM_BUSY 不会变为高电平。  不确定器件是否损坏、或者是否还有其他要检查的东西。   

数据表似乎将该信号指示为逻辑高电平/低电平、没有提及所需的任何上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们留出一些时间来回应、因为我们的许多工程师都是来此度假的。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的提问! 没错、TM_BUSY 引脚似乎不需要上拉/下拉。 是否将 CONTROL 寄存器中的 T_SENSE 位设置为"1"?  如果可能、我建议尝试交换器件、以查明是器件问题还是设置问题。

    此致!

    萨米哈