请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8028
在使用 ADS8028温度转换时、我似乎正在发出正确的 SPI 命令、甚至可以读取温度数据。 但是、当转换开始时、TM_BUSY 不会变为高电平。 不确定器件是否损坏、或者是否还有其他要检查的东西。
数据表似乎将该信号指示为逻辑高电平/低电平、没有提及所需的任何上拉或下拉。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADS8028
在使用 ADS8028温度转换时、我似乎正在发出正确的 SPI 命令、甚至可以读取温度数据。 但是、当转换开始时、TM_BUSY 不会变为高电平。 不确定器件是否损坏、或者是否还有其他要检查的东西。
数据表似乎将该信号指示为逻辑高电平/低电平、没有提及所需的任何上拉或下拉。