This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:AMC3306M25_原理图审阅

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3336, AMC3336EVM, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1282084/amc3306m25-amc3306m25_schematic-review

器件型号:AMC3306M25
主题中讨论的其他器件:AMC3336AMC3336EVMAMC3330

大家好、

下面是3线或4线可配置、4 -20mA 电流输入模数转换电路。

请回顾并告知我有任何反馈、也请澄清以下问题。

  • 可用于模拟输入的推荐保护电路是什么?
  • 我已经通过考虑 FSR V=+250mV 和 Current 20mA (R=V/I)来计算 RSHUNT、此时我获得了12.5E RSHUNT。 计算结果是否正确?
  • 并通过考虑此应用中可以提供的最大电流选择 RSHUNT 电阻器、即20mA 和电阻器值(P=I2R)=5mW。 请对此进行确认?

此致、

M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    感谢您的提问! 您的原理图很好、似乎遵循了所有数据表建议。

    1. 是否需要输入保护电路将取决于您是否希望超过绝对最大额定值、如下所示、这可能会损坏器件。 否则、模拟输入就会正常工作。
    2. 看起来不错。
    3. 看起来不错。 是的、计算分流器的额定功率耗散时应使用最大电流。 本文 对于分流器选择而言可能是一篇有用的文章。

    RTD 测量应用手册也可能会有所帮助。

    我希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

     对于 CLKIN 和 DOUT 接口使用 TX0102电平转换器是可以的。 请对此进行确认。

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    是的、应该没问题。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    您能在 下面进行确认吗? 我能否将该 ADC 器件用于4 -20mA 电流环路应用?

    下面是3线或4线可配置、4 -20mA 电流输入模数转换电路。

    [/报价]

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    是的、您应该能够做到。  此  RTD 测量应用手册可能会有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Samiha 的输入、

    原理图中没有 AMC3306、我们计划使用 AMC3336器件、该器件支持高达+-1V 的输入电压、并且具有引脚对引脚兼容性。

    我是否可以知道 INN 接地时 AMC3336的 VFSR 值是多少? 数据表中仅提到了差分 VFSR、即 VIN = VINP–VINN=2V、其中 VINP=+1V、VINN=-1V。  

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan:

    VFSR 将保持不变。 如果您想将 INN 接地、您应该将其连接至 INN = HGND = DCDCHGND。 然后、您可以对 INP 施加+/-1V 的电压。 也可以翻转、INP = HGND = DCDCHGND、并对 INN 施加+/-1V。 它将生成极性相反的相同输出。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    由于我们使用 AMC3336读取4 -20mA 电流,因此我们 使用 AMC3336EVM 进行以下设置,以确保我发送检查的上述电路在4 -20mA 输入电流中工作。

    电流发生器电阻器 n/w 和1V 电压源、我们用于生成所需电流、50E -RSHUNT 用于将电流转换为 ADC 输入电压。

    根据我们的计算结果(KVL)、我们得到 R (33.3E)和 RSHUNT (50E)的组合、该组合可以生成我们 给 ADC 的 INP 的12mA (50E 电阻上的0.6V)。

    最终 由于 RSHUNT 电阻器,ADC INP 引脚将在其上获得电压 ,即使我们生成并馈送电流,。

    我能否知道如何确保  AMC3336EVM 为给定输入电压生成适当的数字值?

    ADC 步长是多少? 根据下面的公式、我应该将多大的值作为输入范围? 分辨率为2^16=65536

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chitharanjan M:

    您可以尝试将输入短接至 GND 并验证1和0的位密度是否为50/50。  

    输入范围可在数据表中找到、为+/-1.25V。  

    根据您的 OSR 设置、SDFM 会捕获如此多的数据位、然后抽取至最终的 ADC 值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith:

    1.25V、0V 和-1.25V 的相应数字值是什么?

    我能否知道如何确保  AMC3336EVM 为给定输入电压生成适当的数字值?

    是否有任何公式可以 使用数字值找出理论输入电压值、以确保转换适当?

    此致、

    M·希塔兰詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AMC3306数据表的第7.3.4节"数字输出"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我也在从事相同的工作;我已使用逻辑分析仪捕获了 DIAG、DOUT、我们观察到 DIAG 引脚在上电后正在切换。 我附加了 capture 文件以及相同的 snapchat。 请 告知我们、为什么该 DIAG 信号正在切换。
    您可以使用以下链接下载软件以打开该采集文件。  Saleae 的逻辑分析仪软件
    在捕获模式中、通道4为 DIAG 引脚、通道5为 DOUT 引脚、通道6为 CLKIN (20MHz)。

     此致  
    西达尔特


    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_test_5F00_0v.zip





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    数据表的这一部分可能有助于了解 DIAG 引脚的运行:

    上电后、理想情况下当 DIAG 引脚切换为低电平时、DOUT 也应输出全0。 您是否经常看到屏幕绘制的行为? 您是否尝试过更换器件? 此外、请尝试观察 DIAG 引脚切换为低电平时的 DCDC_OUT 行为。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    是的、我们  多次看到过这种行为。 在  DIAG 引脚切换为低电平时、上电后、DOUT 不全为0、而且 我们检查了 DIAG 引脚切换为低电平时的 DCDC_OUT 行为。 我们看到、当 DIAG 引脚切换为低电平时、DCDC_OUT 为高电平。 我附上了屏幕截图。 您可以看到上述行为。
      

    此致、
    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    您是否也在多个器件上看到过此行为? 还是在单个器件上进行多次? 感谢您分享屏幕截图。 我会深入了解并回复给您。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    您能否在上电时附加一个 DIAG 引脚输出的示波器捕获? 我想看看该行为是否反映了 Saleae 的捕获。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:
    我们只有一个器件、我们仅在单个器件上检查了多次。 我已经连接了 上电时 DIAG 引脚输出的示波器捕捉 


    此致、

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    DIAG 引脚似乎正确且符合预期。 我的假设是、由于信号的上升时间和 Saleae 高/低阈值设置、逻辑分析仪可能会使上升斜率点混淆为1或0、从而导致出现"正在切换"。 实际上、好像信号在上电后按预期保持高电平。 因此、器件将按预期工作。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:
    我们已编写了定制 RTL 块以从  AMC3336EVM 读取 DOUT、我们将在 DIAG 设置为高电平时开始采样。 我们 将 在时钟的每个正边沿提供20 MHz 时钟输入并对 DOUT 进行采样。 我们 实现了一个计数范围为0到15的计数器。 我们将 在时钟的上升沿从 AMC3336EVM 锁存 DOUT 并 递增计数器。 一旦计数器达到15 (以十六进制表示的 F)、我们就会看到该值。

    使用相同的 RTL 模块、我们已经测试了 AMC3336EVM、并发现当我们提供满量程输入电压1.25V 时  、我们得到一个恒定值65535 (以十六进制表示为 FFFF) 、但当我们提供输入电压0.5V 时、我们 会得到不同的 
    值。 您可以在下面的快照中看到我们针对不同输入电压获得的值。


    您能否告诉我们为什么 输入电压为0.5V 和0V 采用不同的数字值。
    我们使用的这种采样方法是否正确?

    此致、
    西达哈尔特公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    隔离式 调制器的输出位流将连接 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)硬件外设。 这种支持由具有 SDFM 的控制器提供。  

    否则、本应用手册可能提供以下帮助: https://www.ti.com/lit/an/sbaa094/sbaa094.pdf?ts = 1704208827006&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果辅助 ADC 通道可用、则可以考虑具有模拟输出的隔离式放大器、例如 AMC3330。