Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB49EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42LB49EVM 我正在使用 Kintex-7采集来自 ADS42LB49EVM 的数据。 我的主板是 XC7K325T、而 ADS42LBx9 GUI 用于配置 ADC。
在我的设计中、输出数据是 DDR 模式的、数据是2补码配置。 INAP 和 INBM 用作模拟输入。
我编程的协议可与所有测试图形良好配合。 然而、当使用正常运行模式捕获正弦波信号(1Vpp、1V 偏移)时、数据仅在12和15之间稳定。 即使当我没有 向两个输入提供任何信号时、我捕获的唯一数据仍在12和15之间。
我的设置: 


下面是我的测试模式:斜升1、8点正弦和切换模式: