主题中讨论的其他器件: ADC3664
大家好、
需要查看数据表中的 INL/DNL 规格:
首页显示 INL:±1.5 LSB、DNL: ±0.5 LSB

EC 页面显示了 INL:±2.6 LSB、DNL: ±0.9 LSB

请确认哪个编号正确。 我假设 ADC3664与 ADC3564同属于同一系列、ADC3564的 INL/DNL 规格是什么?
Br
锡鲁伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
需要查看数据表中的 INL/DNL 规格:
首页显示 INL:±1.5 LSB、DNL: ±0.5 LSB

EC 页面显示了 INL:±2.6 LSB、DNL: ±0.9 LSB

请确认哪个编号正确。 我假设 ADC3664与 ADC3564同属于同一系列、ADC3564的 INL/DNL 规格是什么?
Br
锡鲁伊
您好、Sirui、
下表中包含三个可能适用于您的客户的 HS ADC。 这些 ADC 的 SNR 不大于77、但客户可以使用其中的任何器件并将两个通道加在一起以将 SNR 提高3dB 并满足 SNR 要求。
|
器件 |
通道 |
分辨率 |
采样速率 |
SNR |
来自 |
DNL |
接口 |
|
2 |
14 |
125 |
74 |
±1.5 |
±0.5 |
CMOS |
|
|
2 |
14 |
250 |
75 |
±0.9 |
±0.15 |
JESD204B |
|
|
2 |
14 |
250 |
74.9 |
±0.9 |
±0.15 |
DDR LVDS、QDR LVDS |
此致!
马亚语