This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3564:数据表 INL/DNL

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3564, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304117/adc3564-datasheet-inl-dnl

器件型号:ADC3564
主题中讨论的其他器件: ADC3664

大家好、

需要查看数据表中的 INL/DNL 规格:

首页显示 INL:±1.5 LSB、DNL: ±0.5 LSB

EC 页面显示了  INL:±2.6 LSB、DNL: ±0.9 LSB

请确认哪个编号正确。 我假设 ADC3664与 ADC3564同属于同一系列、ADC3564的 INL/DNL 规格是什么?

Br

锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    我相信这是正确的、我正在为您验证这一点。

    请让我明天再和你在一起。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    这些是正确的数字:

    EC 页面显示了  INL:±2.6 LSB、DNL: ±0.9 LSB

    很抱歉混淆不清、我们在下一个修订版本的数据表中有注释修正此错误。

    感谢您指出这一点。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的澄清。 我的客户正在设计热像机、他们的要求是:

    双通道,>100Mbps,SNR>77dB,INL<2LSB,DNL<±0.5LSB。  

    您能为我推荐一个合适的 HSDAC 吗?

    Br

    锡鲁伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    很抱歉耽误你的时间。 我已经联系了营销团队。 他们应该与您联系、最有可能是在下周联系、并提出建议。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirui、

    下表中包含三个可能适用于您的客户的 HS ADC。 这些 ADC 的 SNR 不大于77、但客户可以使用其中的任何器件并将两个通道加在一起以将 SNR 提高3dB 并满足 SNR 要求。

    器件

    通道

    分辨率

    采样速率

    SNR

    来自

    DNL

    接口

    ADC3644

    2

    14

    125

    74

    ±1.5

    ±0.5

    CMOS

    ADS42JB49

    2

    14

    250

    75

    ±0.9

    ±0.15

    JESD204B

    ADS42LB49

    2

    14

    250

    74.9

    ±0.9

    ±0.15

    DDR LVDS、QDR LVDS

    此致!

    马亚语