This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:JESD204B 多 ADC 同步

Guru**** 2523630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1307937/afe58jd48-jesd204b-multiple-adc-synchronization

器件型号:AFE58JD48
主题中讨论的其他器件:LMK00301LMK04832

您好:

  我计划将多个 AFE 与 JESD204B 同步。 目前、我在 PCB 设计中遇到了一些问题、如图所示。 我将使用 LMK04832输出器件的 CLK 和 SYSREF 信号、然后通过 LMK00301将其扇出到 AFE 和 FPGA。 我知道每组器件 CLK 和 SYSREF 信号都应该 进行长度匹配、例如 dclk0和 sysref0。 问题是、DCLK0、DCLK1、DCLK2是否也应该长度匹配、或者是否没有必要? 而对于 FPGA 输出的 SYNC_n 信号、例如 SYNC_n0和 SYNC_n1、它们是否需要 长度匹配?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    祝你新年快乐!

    您必须使用子类1。 在这种情况下、同步信号无法保证确定性延迟、因此您无需对同步信号进行长度匹配。

    在您需要跨器件提供相同的采样时间之前、DCLK0/1/2不需要进行长度匹配。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。"

    很难使 DCLK0、1、2的长度匹配... 当前接线可能会在不同芯片间产生1ns 的时间差、但这应该不是大问题。