This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:如何将 DAC3xJ8x GUI V1.3与 DAC39J82EVM 和 ZCU102结合使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308958/dac39j82evm-how-to-use-dac3xj8x-gui-v1-3-with-dac39j82evm-and-zcu102

器件型号:DAC39J82EVM

你好。

我们使用 ZCU102和 DAC39J82EVM 作为项目的开发平台、但我们不确定某些参数意味着什么。

首先、在 DAC3xJ8x 控制的"Clocking"选项卡中: DACCLK、JESDCLK 和 SERDER CLK 之间的区别是什么? 我们的 DACCLK 为2.4576GHz、我们将在2个通道上以6.144Gbps 的通道速度发送307.2MSPS。

当我们从同步请求设置中选择"代码同步错误"、"8b/10b 不在表中的代码错误"或"8b/10b 视差误差"时、我们还会观察到同步信号变为低电平。  

这更可能是由于 FPGA 侧或 DAC 侧的配置错误造成的?

事先感谢、

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    可以忽略不相同的时钟、因为它们位于 DAC 内部。 这些设置之所以可以使用、是因为它们可能会由于工作模式而发生变化、但是、一旦针对 LMFS 和内插进行设置、就不需要再次更改这些设置。

    SYNCb 是否有上升趋势? 换句话说、链路是始终卡在 CGS/ILAS 中、还是有时会出现、并且由于您选择的这些错误掩码而经常重新同步? 您能否从 DAC ALARMS 页面发布错误? 这是使用 Xilinx JESD IP 还是TI-JESD204-IP

    谢谢,Chase