请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS1206 您好!
我们最近收到 THS1206IDA 将很快停产的通知、因此我们正在检查 此器件的替代产品。
我们发现 THS1206QDA 仍然有效、并具有扩展的工作温度范围、但容差比 THS1206IDA 更差、 REFOUT 的容差为8%、而 THS1206IDA 为1%。 我们想知道导致这种差异的原因是什么? 如果 是由温升(85°C -> 125°C)引起的? 换句话说、如果 THS1206QDA 仅在-40至+85C 下工作、 REFOUT 容差是否与 THS1206IDA 为1%?

BTW、您是否有 不同温度下 REFOUT 的数据或曲线?
谢谢!
塞西莉亚