This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:THS1206I VS THS1206Q

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309566/ths1206-ths1206i-vs-ths1206q

器件型号:THS1206

您好!

我们最近收到 THS1206IDA 将很快停产的通知、因此我们正在检查 此器件的替代产品。

我们发现 THS1206QDA 仍然有效、并具有扩展的工作温度范围、但容差比 THS1206IDA 更差、 REFOUT 的容差为8%、而  THS1206IDA 为1%。  我们想知道导致这种差异的原因是什么?  如果 是由温升(85°C -> 125°C)引起的?  换句话说、如果 THS1206QDA 仅在-40至+85C 下工作、   REFOUT 容差是否与  THS1206IDA 为1%?

BTW、您是否有 不同温度下 REFOUT 的数据或曲线?

谢谢!

塞西莉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    是的、THS1206QDA 在相同(C 和 I 后缀)温度范围内的基准精度与 IDA 相同。  很遗憾、我们没有与您分享的温度参考曲线图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复!

    您可以帮助说明 THS1206QDA 和 THS1206IDA 之间的主要区别 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文档、以及针对 Q (汽车)级器件的略微不同的测试标准。