请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5832 请提供 AFE5832和 AFE5832LP 以及具体差异。 有两种类型的器件和设备、仅限 AFE5832LP 完整信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
AFE5832和 AFE5832LP 采用不同的架构、不同的寄存器映射、但具有相同的引脚排列、并支持32通道输入。
AFE5832

AFE5832LP

主要区别在于功率和噪声。 AFE5832的功率更高、但噪声更低。 AFE5832LP 功耗更低、但噪声更高。 具体详细信息可在两个器件的单页数据表中找到、该数据表可在线获取。 我将在此处附加一个快照。 您可以 在此处和此处索取完整的数据表、


谢谢。
卡尔蒂克