This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:请提供 AFE5832和 AFE5832LP 以及具体差异。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309964/afe5832-please-provide-afe5832-and-afe5832lp-and-the-specific-differences

器件型号:AFE5832

请提供 AFE5832和 AFE5832LP 以及具体差异。 有两种类型的器件和设备、仅限 AFE5832LP 完整信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AFE5832和 AFE5832LP 采用不同的架构、不同的寄存器映射、但具有相同的引脚排列、并支持32通道输入。

    AFE5832  

    AFE5832LP

    主要区别在于功率和噪声。 AFE5832的功率更高、但噪声更低。 AFE5832LP 功耗更低、但噪声更高。 具体详细信息可在两个器件的单页数据表中找到、该数据表可在线获取。 我将在此处附加一个快照。 您可以  在此处和此处索取完整的数据表、

    谢谢。  

    卡尔蒂克