Other Parts Discussed in Thread: REF6025, OPA350, ADS1256, REF6050, TPS7A87
主题中讨论的其他器件:OPA350、 REF5025、REF6025 、 REF5050、、 REF6050、 TPS7A87
这是我的2.5V VREF 和5.0V AVDD 电路基础上的另一个帖子,
但我不知道如何定义这些无源 器件。 有任何意见吗?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很抱歉描述不清楚:
- 您需要帮助定义哪些无源器件?
此帖子引用的是2.5V REF: ADS1256 -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛、
我不确定他是如何定义这些值的、因此我希望确保正确放置和定义这些元件。
- 您也可以考虑使用 REF6025、它是 REF5025的缓冲版本。
我没有找到它有缓冲版本,感谢您的建议,这里是我的电路:

-您为什么要为 AVDD 电源使用 REF5050+缓冲器? 为什么不只使用 LDO 呢?
根据数据表、AVDD 的精度似乎会影响 ADS1256的转换值、因此我希望 AVDD 尽可能的精度。
LDO 和 REF5050 +缓冲器之间有何区别?
在另一篇文章中、您提到 需要为 AVDD 配置 TPS7A2050、这里是我的原理图:

有任何意见吗?
尊敬的 YC Hsu:
我建议遵循所有器件的数据表建议。 例如、REF6025的输出端似乎有一个5M Ω 电阻器。 这应该更像是5m Ω
也请参阅 TPS 器件的数据表。 如果您对该器件有任何具体问题、请访问电源管理 E2E 论坛以获得支持。
LDO 通常是一种成本更低的解决方案、PSRR 通常足以实现我们的精密 ADC 的良好效果。 请注意、ADC 本身具有针对每个电源的 PSRR 规格、因此 ADC 实际上提供了一些抑制
TPS7A2050具有相对较高的噪声、因此可以考虑使用类似 TPS7A87的器件。 该设计具有可调的输出、但与使用 REF6050+OPA 相比成本仍然显著降低、且噪声也具有可比性
-Bryan