This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:ADS127L21:是否必须仅使用4种类型的时钟?

Guru**** 2481035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310685/ads127l21-ads127l21-do-i-have-to-use-only-4-types-of-clocks

器件型号:ADS127L21

你好。 此客户正在使用 ADS127L21器件。

通过查看数据表、总共有4个 Speed_mode。
①max μ A 速度模式(Fclk=32.768Mhz)
①high Ω 速度模式(Fclk=25.6Mhz)
①mid μ s 速度模式(Fclk=12.8Mhz)
①low μ s 速度模式(Fclk=3.2Mhz)


在我们的情况下、必须考虑抗混叠、并且必须针对25.6K SPS 优化设计。

因此、我们将使用一个外部晶体振荡器13.1072Mhz。

对于 ADS127L21器件、可以使用单独的时钟、而不是仅限于数据表中所示时钟的四种类型吗?

或者我是否必须仅使用这4种类型的时钟?

由于情况紧急、请快速回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSR = 256  

    SPS = f_mod / OSR =(F_clk/2)/ OSR =(13.1072M / 2)/256 = 6.5536M / 256 = 25.6K SPS

    换句话说、我们确定如果选择13.1072MHz 作为外部晶体振荡器、我们可以这样计算并产生 sps = 25.6K。

    不过、我很好奇 ADS127L21器件是否与数据表中未介绍的外部振荡器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金喆洙:

    您已经正确地计算出使用 OSR 来计算 f_CLK 的任意值如何导致不同的输出数据速率。

    关于外部振荡器的问题:对于给定的速度模式、ADS127L21时钟频率可以是数据表中指定范围内的任何频率。 我已复制数据表的相关部分、来自表6.3

    因此、对于最大速度和高速模式、您选择的13.1072 MHz 频率是可以接受的、但对于中速模式、它的频率有一点过高、在低速模式下肯定是太大的。

    此外、确保为此器件使用低抖动、低噪声时钟振荡器

    -Bryan