This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82EVM:无 DAC 输出、无警报

Guru**** 2901290 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J82EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1308882/dac39j82evm-no-dac-output-no-alarms

器件型号:DAC39J82EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好!

我们有一个带有 DAC39J82EVM 和 ZCU102的测试平台、 可以从 FPGA 端看到 JESD 总线上有一些活动、但我们看不到来自 DAC 的任何东西、同步信号从不发生变化。

FPGA 上的 Xilinx JESD IP 配置为双通道链路、线路速度为6.144Gbps、使用 CPLL 具有307.2 MHz 的参考时钟。

我们要 在 JESD PHY 数据表中的 FPGA 上使用此时钟方案:

TI 电路板上的 LMK04828会生成 307.2 MHz CPLL 参考时钟和153.6 MHz 内核时钟(1/40线路速率)、这两个时钟都通过 FMC 连接器传递到 FPGA。 现在、我们让 SYSREF 是连续的。  

我们将使用 GUI 通过以下设置对 TI 板进行编程:

我们似乎没有收到任何警报:

然而、我们在 DAC 上没有看到任何输出。

我们正在使用此 JESD 配置、但我们不确定如何在 Xilinx JESD IP 上复制该配置:

非常感谢您提供任何帮助。 如有必要、我们可以提供更多详细信息。

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我应该先看看这个主题、而不是您的 其他主题 、因为它回答了几个问题。

    我的第一条建议是检查串行器/解串器 PLL 是否已锁定。 我不太熟悉 Xilinx JESD IP、但只要307.2MHz 的 CPLL 频率是可以接受的并且收发器设置为6.144Gbps、串行器/解串器 PLL 就应该锁定。 接下来、检查 sysref 是否为合法频率。 您的参考频率是多少? 它的频率是否正确、如下所示?

    fSYSREF=线路速率/(10*F*K*n),其中 n=1,2,3...

    此外、e2e 论坛最近一直是 bugged、我想我看不到您发布的大多数图像。 如果您愿意重新发布这些内容、那将会很有帮助。

    谢谢,Chase