This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60304:有关输出电流 ORing 的问题

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311125/amc60304-a-question-about-output-current-oring

器件型号:AMC60304

您好!

我的客户正在使用 AMC60304。 它们是 ORing IDAC1、IDAC2、IDAC3和 IDAC4。

如果客户想要获得总300mA 输出电流等、则应如何分配每个通道电流? 例如、对于每个通道、建议使用相同的75mA、也可以是任何类似 IDAC1的200mA、IDAC2的100mA 和 IDAC3和 IDAC4的0A?
请告知他们 TI 的建议。

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hirano-San:  

    我们建议 所有通道同时加电、并将所有通道设置为相同的输出电流。 那么、针对您的示例使用75mA 每个。  

    输出在断电时连接到 GND、因此必须同时为其加电、建议 将通道设置为相同的输出、以确保 各个通道之间的功率损耗均匀。  

    此致!

    K·琼斯