请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC60304 您好!
我的客户正在使用 AMC60304。 它们是 ORing IDAC1、IDAC2、IDAC3和 IDAC4。
如果客户想要获得总300mA 输出电流等、则应如何分配每个通道电流? 例如、对于每个通道、建议使用相同的75mA、也可以是任何类似 IDAC1的200mA、IDAC2的100mA 和 IDAC3和 IDAC4的0A?
请告知他们 TI 的建议。
此致、
平野健