This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5401-Q1:当 SEN 为 L 电平时、SDOUT 端子是否处于高阻抗状态? 或者 SDOUT 是否保持激活(无高阻抗)?

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1305977/afe5401-q1-is-sdout-terminal-high-impedance-when-sen-is-l-level-or-is-sdout-kept-active-no-high-impedance

器件型号:AFE5401-Q1

大家好!

我的一个客户正在为其下一个产品评估 AFE5401-Q1。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
当 SEN 为 L 电平时、SDOUT 端子是否为高阻抗? 或者 SDOUT 是否保持激活(无高阻抗)?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、SDOUT 缓冲器将处于高阻态。 每当器件进入读取模式并将寄存器读取模式使能位编程为"1"时、 SDOUT 就会变为激活状态。 观察到的客户有什么?

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    感谢您发送编修。

    它们将其他 SPI 器件输出连接到 AFE5401-Q1 SDOUT、便于使用数据线。
     当 SEN 为 L 电平时、他们认为 SDOUT 端子会变为高阻抗。  
    他们发现 SDOUT 不处于高阻抗模式、因为 SDOUT 电压为1.8V、尽管他们的预期电压为3.3V。  
    (我想是信号 
    冲突。)

    但他们认为根据你的答复是错误的。
    我将告诉他们要将 SDOUT 从运行状态更改为高阻抗状态时、将"0"设置为寄存器0 (00h)位1 (REG_READ_EN 位)。

    再次感谢大家、此致、
    和也。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢您的支持、

    客户 按如下所示控制寄存器0 (00h)位1 (REG_READ_EN 位)。
    但无法将 SDOUT 状态更改为高阻抗。

    您能告诉我哪一点错了吗?

    [客户测试程序]

    从其他器件输出中删除了 SDOUT 输出线路。
    在 SDOUT 和 GND 之间添加了10k Ω(=下拉电阻器)。
    写入数据、将0x0000写入地址0x00
    (设置了写入模式)
    4.写入数据、 0x8101到地址0x1D (数据写入)。
    5.将数据写入0x0002到地址0x00 (设置了读取模式)
    6. 
    从地址0x1D 读取数据(设置读取模式)
    7.从地址0x1D -> 0x8101读取数据。
      此时、SDOUT=H 状态。
    8.写数据,0x0000到地址0x00 (写模式被设置)
      此时仍为  SDOUT=H 状态。

    客户认为、如果 SDOUT 变为高阻抗、SDOUT 电平必须  通过下拉电阻变为"L"。

    您能检查一下程序是否正确吗?您能给我评论一下吗?

    现在客户认为 SDOUT 没有高阻抗模式。 客户是否认为正确?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以听从客户的意见。 SDOUT 似乎不会进入 HiZ 状态。 我将交叉检查设计。 我会在1月的第一周回来、因为下周许多工程师会休假。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    非常感谢您的答复。

    我明白了。 我期待收到您的下次回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    祝你新年快乐!

    我们在设计中进行了检查、发现 SDOUT 缓冲器始终处于启用状态、并且不会进入高阻抗状态。 因此您的观察结果是正确的。 在该器件中、SDOUT 缓冲器始终处于运行状态、默认情况下 SDOUT 拉至接地。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir、

    新年快乐!  
    很抱歉我很晚才回复、因为我花了很长的新年假期。

    感谢您的大力支持。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。