This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 建议

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310651/adc-suggestion

主题中讨论的其他器件:ADS1231ADS1232、ADS1235

我们需要24位 ADC 用于高精度称重传感器项目

请提供符合以下要求的 ADC 器件型号

低于要求时、我们需要

单通道

差动输入

SPI 接口

4.低噪声、可编程增益

5.工作温度-20至80摄氏度

6.采用 EMI,EMC 认证

7.低成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些建议:

    ADS1231

    • 固定增益为128
    • 成本更低
    • 10sps 数据速率下为35.2nVrms

    ADS1232

    • 1、2、64,128的多个增益选项
    • 在10sps 且增益=128时为17nVrms

    这两个器件都能够满足系统级的相关 EMI/EMC 标准。  没有器件级 EMI/EMC 认证。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith Nicholas:

    感谢您的建议。

    我忘了提到采样率、2400采样率/秒

    建议器件型号符合上述要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chockalingam N:

    请查看 ADS1235、该 ADC 可以在高达7.2kSPS 的速率下运行、适用于高精度测压元件

    -Bryan