Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1231, ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1231、 ADS1232、ADS1235 我们需要24位 ADC 用于高精度称重传感器项目
请提供符合以下要求的 ADC 器件型号
低于要求时、我们需要
单通道
差动输入
SPI 接口
4.低噪声、可编程增益
5.工作温度-20至80摄氏度
6.采用 EMI,EMC 认证
7.低成本