主题中讨论的其他器件:ADS8332
您好!
我正在使用 ADS8332评估模块套件。
当通道选择模式为 AUTO 且我从通道0开始时、不存在问题、信号显示准确。
切换到手动模式并选择相同信道时、具体如下:
当我没有从通道0开始时、自动选择模式也会发生相同的情况。
我将以最大采样率(500Ksps)进行采样。
当我改变输入信号时、频率确实会发生变化、但没有显示正弦波。
我需要使用手动通道选择模式以便能够全速采样。
如何解决此问题?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 ADS8332评估模块套件。
当通道选择模式为 AUTO 且我从通道0开始时、不存在问题、信号显示准确。
切换到手动模式并选择相同信道时、具体如下:
当我没有从通道0开始时、自动选择模式也会发生相同的情况。
我将以最大采样率(500Ksps)进行采样。
当我改变输入信号时、频率确实会发生变化、但没有显示正弦波。
我需要使用手动通道选择模式以便能够全速采样。
如何解决此问题?
谢谢!
您好、Ryan、感谢您的答复!
我还想到混叠 ,但采样率远高于 奈奎斯特 频率(1KHz 信号和500ksps)
手动模式对我来说很好,直到昨天,突然出现了这个问题。
当我以不同的采样率(也是50kSPS、正如您建议的那样)切换到手动模式时、问题重复发生、并且所有通道都出现相同的信号、尽管我只连接了其中一个通道。
接收合理图像的唯一方法是将其设置为自动通道选择模式并从通道0开始。
如果我 在自动模式下从任何其他通道开始、则问题重复出现。
我想、在获取数据时、可能存在某种同步问题?
非常感谢您的帮助、
罗伊
尊敬的 Roee:
到目前为止、我没有看到您在 EVM 上观察到的行为。
在自动模式下、我能够从任何通道开始采样并获得适当的结果。 下面、我将同一个单端正弦波连接到 CH2和 CH7。 输入为2kHz 、2.5Vpp、2.048V 共模:
切换到手动模式、通道2看起来相同:
您测试的模拟输入信号幅度和共模电压是多少? 此外、您可以共享 GUI 版本号吗?
此致、
瑞安