This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332EVMV2-PDK:can't 使用手动采样模式

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1311452/ads8332evmv2-pdk-can-t-use-manual-sampling-mode

器件型号:ADS8332EVMV2-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8332

您好!

我正在使用 ADS8332评估模块套件。

当通道选择模式为 AUTO 且我从通道0开始时、不存在问题、信号显示准确。

切换到手动模式并选择相同信道时、具体如下:

当我没有从通道0开始时、自动选择模式也会发生相同的情况。

我将以最大采样率(500Ksps)进行采样。

当我改变输入信号时、频率确实会发生变化、但没有显示正弦波。

我需要使用手动通道选择模式以便能够全速采样。

如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roee:

    感谢您发送编修。

    我知道您需要最大500kSPS 的吞吐量、但如果您降低采样率、该问题是否会自行解决? 仅为进行比较、尝试在50kSPS 下降低10倍、并告知我们。

    我明天还会检查是否可以在 EVM 上重现同样的问题、我们将从那里开始。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的答复!

    我还想到混叠 ,但采样率远高于 奈奎斯特 频率(1KHz 信号和500ksps)

    手动模式对我来说很好,直到昨天,突然出现了这个问题。

    当我以不同的采样率(也是50kSPS、正如您建议的那样)切换到手动模式时、问题重复发生、并且所有通道都出现相同的信号、尽管我只连接了其中一个通道。

    接收合理图像的唯一方法是将其设置为自动通道选择模式并从通道0开始。  

    如果我 在自动模式下从任何其他通道开始、则问题重复出现。

    我想、在获取数据时、可能存在某种同步问题?

    非常感谢您的帮助、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Roee。 我担心的是一些数据采集或接口同步问题、当数据速率降低时、这些问题通常会得到清除。  

    让我今天在工作台上重复一下、看看能否重现问题。  

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roee:  

    到目前为止、我没有看到您在 EVM 上观察到的行为。  

    在自动模式下、我能够从任何通道开始采样并获得适当的结果。 下面、我将同一个单端正弦波连接到 CH2和 CH7。 输入为2kHz 、2.5Vpp、2.048V 共模:

    切换到手动模式、通道2看起来相同:

    您测试的模拟输入信号幅度和共模电压是多少? 此外、您可以共享 GUI 版本号吗?

    此致、

    瑞安