This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:可以忽略建议的电源序列会损坏器件还是降低可靠性?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1313212/ads1278-sp-can-ignoring-recommended-power-sequence-damage-device-or-compromise-reliability

器件型号:ADS1278-SP

该器件的数据表建议采用 DVDD->IOVDD->AVDDD 的加电序列。 如果忽略此序列并将 AVDD->DVDD -> IOVDD 上电、那么它会以任何方式损坏器件还是降低可靠性(在长寿命内)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    如果未遵守上电序列、器件的可靠性不会受到影响。  但是、如果未满足建议的上电序列、内部上电复位将无法正常工作、但可以通过在所有电源稳定到建议的标称电压电平后将 SYNC 引脚置位来纠正该问题。

    请务必注意、在上电期间、任何输入引脚都不能超过 ABS 最大建议值。  例如、当 IOVDD 电源斜升至最终值时、数字输入上的瞬时电压不得超过-0.3V 或 IOVDD+0.3V。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用