This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:使用内部基准时的输出噪声频谱密度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1312871/dac80501-output-noise-spectral-density-while-using-internal-reference

器件型号:DAC80501

您好!

DAC80501数据表图7-44显示了 DAC 输出噪声频谱密度。 但测量条件使用外部基准。 (在获取此数据时使用了哪个外部参考?)

DAC 输出噪声频谱密度优于内部基准噪声密度(图7-51)。 这是使用外部基准的结果吗?

我想知道如果我使用内部基准、输出噪声频谱密度是什么样的。 您能否提供此图表?

第二个问题-如果我通过设置无除法(默认)和增益=2 (默认)来设置增益=2、我想知道输出噪声频谱密度将如何变化。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我们将基准噪声与 DAC 噪声分开显示、以证明大多数噪声与我们的基准本身无关。  由于 DAC R2R 电阻梯中的电阻器热噪声和输出缓冲器噪声、DAC 确实具有一些固有噪声。  来自参考的任何额外噪声(内部或者外部)将具有和方根关系、这是因为它们是不相关的。  另请注意、DAC 会对基准进行分频、并且也会对噪声进行分频。  如果您有一个2.5V 基准电压和一个中量程输出、您预计造成的噪声只有一半。

    谢谢。
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    在使用内部基准时、似乎需要通过一些数学运算来计算 DAC 输出噪声频谱密度。

    后续问题-如果一个大旁路电容器被连接到它的 VREFIO 引脚、内部基准噪声可被减少吗? 数据表显示连接一个最小150nF 的电容器。 是否有任何更大的因素对降噪有帮助?

    我正在评估该 DAC、以便用于驱动低相位噪声晶体振荡器。 我想知道我是否需要超低噪声基准。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增大基准电容器会有所帮助、但仍应加以限制、以防止启动期间发生延迟。  基准电压~470nF 会有所帮助。  另一个选择是对 DAC 的输出进行滤波、但这取决于振荡器的稳定时间需求。  例如、您可以在 DAC 输出上使用一个 RC 滤波器、其中 R = 200Ω、C = 1uF + 10nF + 100pF。  R 值必须足够大、以防止 DAC 输出放大器出现任何不稳定的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这非常有帮助。