您好!
DAC80501数据表图7-44显示了 DAC 输出噪声频谱密度。 但测量条件使用外部基准。 (在获取此数据时使用了哪个外部参考?)
DAC 输出噪声频谱密度优于内部基准噪声密度(图7-51)。 这是使用外部基准的结果吗?


我想知道如果我使用内部基准、输出噪声频谱密度是什么样的。 您能否提供此图表?
第二个问题-如果我通过设置无除法(默认)和增益=2 (默认)来设置增益=2、我想知道输出噪声频谱密度将如何变化。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DAC80501数据表图7-44显示了 DAC 输出噪声频谱密度。 但测量条件使用外部基准。 (在获取此数据时使用了哪个外部参考?)
DAC 输出噪声频谱密度优于内部基准噪声密度(图7-51)。 这是使用外部基准的结果吗?


我想知道如果我使用内部基准、输出噪声频谱密度是什么样的。 您能否提供此图表?
第二个问题-如果我通过设置无除法(默认)和增益=2 (默认)来设置增益=2、我想知道输出噪声频谱密度将如何变化。
谢谢你。
您好、Paul、
我们将基准噪声与 DAC 噪声分开显示、以证明大多数噪声与我们的基准本身无关。 由于 DAC R2R 电阻梯中的电阻器热噪声和输出缓冲器噪声、DAC 确实具有一些固有噪声。 来自参考的任何额外噪声(内部或者外部)将具有和方根关系、这是因为它们是不相关的。 另请注意、DAC 会对基准进行分频、并且也会对噪声进行分频。 如果您有一个2.5V 基准电压和一个中量程输出、您预计造成的噪声只有一半。
谢谢。
保罗
增大基准电容器会有所帮助、但仍应加以限制、以防止启动期间发生延迟。 基准电压~470nF 会有所帮助。 另一个选择是对 DAC 的输出进行滤波、但这取决于振荡器的稳定时间需求。 例如、您可以在 DAC 输出上使用一个 RC 滤波器、其中 R = 200Ω、C = 1uF + 10nF + 100pF。 R 值必须足够大、以防止 DAC 输出放大器出现任何不稳定的情况。