This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:数据表未指定+VBD = 1.8V 的数字输入/输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314301/ads7953-datasheet-does-not-specify-digital-input-output-for-vbd-1-8v

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件: ADS8686S

VDB = 1.8V 时的逻辑电平是多少? 具体来说是 VIL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    对于1.8V 电压、ADS7953的 VIL 将为0.36V。  我们将考虑在下一次数据表修订版中对其进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能仔细检查一下这个规格吗? 大多数标准为0.35*(+VBD)= 0.63V (VIL 最大值)。 但我只是想确保这是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    对于 ADS7953、给出的数字是当运行电压为1.8V 时 VBD 的20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我们面临的问题是、我们尝试将此 ADC 与符合 JEDEC (JESD8-7A)标准的1.8V FPGA 接口相连、而 ADC 限制不符合此要求。 是否知悉此 ADC 是否符合 1.8V JEDEC (JESD8-7A)标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需再次检查20%、因为我引用了另一个 TI ADC (ADS8686S)、他们的规格看起来更熟悉。 不幸的是、这个零件对我不起作用、因为它太大了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道这些数字输入的输入拉电流或灌电流是多少吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban:

    我不认为 ADS7953是针对 JEDEC 标准的。  基于5V 和3V 的 Vil、这些两者都不是 VBD 的"典型"30%。  我将会询问负载条件。