This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508EVM:DAC80508EVM 不工作。

Guru**** 2479815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315122/dac80508evm-dac80508evm-do-not-work

器件型号:DAC80508EVM

DAC80508EVM 不工作。

1) 1)上电复位。  

 我了解    DAC80508M 在  DAC80508EVM 上使用了 DAC80508M、DAC 输出(OUT0)初始电压应为 1.25V、但上电时其电压接近0V。

 我按如下方式尝试了两种上电情况、上电复位并不在所有情况下都起作用。  

 另一方面、在相同条件下、DAC 80504EVM 在电源开启时输出变为1.25V。

2) 2)寄存器无法写入。

 上电后、我尝试使用 USB-SPI 工具(REx-USB61)写入 Dac0-data、发送数据08FFFF、但 DAC0的输出固定为0V。

DAC80504EVM 中的 DAC 输出可以在相同的条件下运行。  

 这是怎么了。  在 SPI 运行中80508和80504之间有何差异。  

 请通知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanoi-San、  

    您是否可以尝试使用类似5V 的更高 VDD 来为 DAC 供电? 在这种情况下、您是否看到上电输出?  


    此致!

    K·琼斯