Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADS1278、 Strike
尊敬的 TI 团队:
自1.5年以来、我们 EP 一直在将 ADS1278-ADS1115用于定制项目。
客户使用产品已有1年、所有 ADC 工作正常。 但是上周我们收到了几个渠道不工作的投诉。
我们已经进行了详细检查、发现在一些 ADC 中、很少有通道无法正常工作、在这些通道中、数据始终为零、但其余通道正常工作。
ADC1 -通道2
ADC2 -通道1、2
ADC3 -通道1、2、7
其他一些 ADC 工作正常。
我们使用的是 TDM-Fixed 模式、因此我们怀疑这些通道是否已关闭。 已检查所有通道的 PWDN 引脚是否始终上拉至3.3V。 此外、我们已经检查了不同的固件版本、并且行为是相同的。
我们感到困惑、因为相同的器件使用相同的固件几乎工作1年、所以我们必须开始调查故障。
请帮助我们解决此问题。
谢谢。此致、
维努戈帕尔 B
硬件设计工程师