This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:dac3482

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1316397/dac3482-dac3482

器件型号:DAC3482

您好

我能否为  数据速率为500MHz 且输出采样率为1.25Gsps 的 DATACLK 和 DACCLK 提供250MHz 时钟?

如果可能,我应该如何配置设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用片上 PLL 模式来创建1.25GHz DAC 采样时钟。 相关指令可在 DAC3482数据表中找到。  

    -姜