This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:LVDS DCLK 频率

Guru**** 2479435 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314740/adc3424-lvds-dclk-frequency

器件型号:ADC3424

您能介绍一下 ADC3424 LVDS DCLK 频率吗?

它是固定值吗? 还是通过模拟输入值动态地更改它?

现在、我想知道 DCLK 频率会改变我们每次的产品运行。

有时、它是关于370MHz、但它是关于190MHz。

(我不在这次尝试之间更改 ADC 寄存器。)

这种现象是否合理?

您能告诉我 LVDS DCLK 频率是如何确定的吗?

谢谢你。

菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinori:

    DCLK 不是固定值;其频率取决于器件所处的模式和 ADC 采样时钟频率。

    [报价用户 id="404944" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314740/adc3424-lvds-dclk-frequency "]

    现在、我想知道 DCLK 频率会改变我们每次的产品运行。

    有时、它是关于370MHz、但它是关于190MHz。

    [/报价]

    关于 DCLK 变化、这似乎很奇怪、因为没有对寄存器值进行任何更改。 输入 ADC 采样时钟是否发生变化?

    DCLK 频率由 ADC 采样时钟和器件所处的模式决定。 对于12倍串行化模式(单线)、DCLK 是 ADC 采样时钟频率的6倍、而对于6倍串行化模式(双线;默认)、DCLK 是 ADC 采样时钟频率的3倍。 请参阅下表。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道、如果不更改输入时钟或 ADC 寄存器(用于检测采样时钟速率)、就无法更改 DCLK 频率。

    我将检查 ADC 寄存器和我们的测试条件。