您能介绍一下 ADC3424 LVDS DCLK 频率吗?
它是固定值吗? 还是通过模拟输入值动态地更改它?
现在、我想知道 DCLK 频率会改变我们每次的产品运行。
有时、它是关于370MHz、但它是关于190MHz。
(我不在这次尝试之间更改 ADC 寄存器。)
这种现象是否合理?
您能告诉我 LVDS DCLK 频率是如何确定的吗?
谢谢你。
菊井义典
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yoshinori:
DCLK 不是固定值;其频率取决于器件所处的模式和 ADC 采样时钟频率。
[报价用户 id="404944" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314740/adc3424-lvds-dclk-frequency "]现在、我想知道 DCLK 频率会改变我们每次的产品运行。
有时、它是关于370MHz、但它是关于190MHz。
[/报价]关于 DCLK 变化、这似乎很奇怪、因为没有对寄存器值进行任何更改。 输入 ADC 采样时钟是否发生变化?
DCLK 频率由 ADC 采样时钟和器件所处的模式决定。 对于12倍串行化模式(单线)、DCLK 是 ADC 采样时钟频率的6倍、而对于6倍串行化模式(双线;默认)、DCLK 是 ADC 采样时钟频率的3倍。 请参阅下表。

此致、
德鲁