This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM ZC706 Vivado 方框图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1309228/ads54j60evm-ads54j60evm-zc706-vivado-block-diagram

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

尊敬的 Amit:

 在接口逻辑的帮助下、我们现在要将此项目移植到定制板中。 因此、在这方面、我们需要编辑以下文件、但该文件是只读的。

Vivado_run/project_1/project_1.gen/sources_1/BD/adc54j60_lmfs_4244_bd/synth/adc54j60_lmfs_4244_bd.v

(基于方框图设计的 Vivado 项目已由您共享)

  

  请提供可编辑的文件、以便我们能够尽早移植代码。

 此致、

Shambhuling D

(经理、D&E/MS)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shambhuling,

    我们在研究这一点。 我认为我们应该在一周结束或下周早些时候有一些事情。 谢谢!

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shambhuling,

    您能否分享为了将此设计移植到您的定制板而需要进行的哪些更改? 应该可以将块设计导入您的项目中、并在 Vivado 中进行必要的更改、例如引脚映射。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 大卫·查帕罗

    根据 定制板、我们使用了4个 ADC IC、其中1个 ADC IC 工作 正常。 我们 希望根据 定制板进行更改。

    在此方框图中使用了 TCL  脚本、现在我们不想基于 TCL 脚本运行此设计。  情况下我们需要的配置。 因此请确保我们的设计可以在没有 TCL 脚本的情况下正常工作。

    在该设计中、Rx_SAMPLES 是256位、并且分成16个通道的16位。 但在 ADS54j60中、只存在2个通道、对于一个 ADC 16位8通道数据接收并联。 那么、我想知道为什么是16位的8通道?

    我想知道在一个时钟上会有多少个样本。

    此致、

    尚布卢宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhuling,

    您是否指的是用于控制复位信号(MASTER_RESET_n 和 RX_SYNC_RESET)和导出数据的 TCL 脚本? 如果是这样、那么在您的设计中、您只需从 VIO 中删除这些信号、并让它们由您的定制 FW 进行控制。 对于数据、您可以删除 ILA 并将 ADC 数据输入自定义处理逻辑。   

    关于捕获的样本数、我们从两个通道捕获8个样本是因为 FPGA 中的 LMFS 和 LANE_DATA_WIDTH。 对于 LMFS 42440、我们将每帧捕获4个样本、32位宽度;在 LaneDataWidth 设置为64位时、我们将捕获其中两个帧并发送数据、该数据对应于每个通道8个样本。

    此致、

    大卫·查帕罗