大家好、
我们客户的一个问题、我将在下面转发、 能否提供一些故障排除建议
我在电路板上使用的是 ADS54j66 ADC、并且我遇到了一些问题。
1.我要使用 DDC 模式8、我的 sysref clk 为25MHz、而采样 clk (CLKINP/M 时的 clk 输入)为250MSPS、 串行器/解串器线路速率是否仅为5Gbps (500MSPS 时为10Gbps)?
2.完成 下面的初始配置后发现6141页和6900页的寄存器还没有设置(读取这些寄存器后都是00h)。 重新配置这些寄存器后、我将读取它们的值。 第6141页的寄存器是我设置的值、但第6900页的寄存器始终为00h。 我不知道 我是否已正确配置这些寄存器。
//重置
24'h0000_81;
24'h4004_68;
24'h4003_00;
24'h60F7_01;
24'h60F7_00;
24'h70F7_01;
24'h70F7_00;
//模拟
24'h0011_80;
24'h0039_C0;
24'h0053_80;
24'h0059_20;
// IL 复位
24'h6000_01;
24'h6000_00;
24'h7000_01;
24'h7000_00;
//抽取滤波器页面
24'h4003_41;
24'h4004_61;
24'h6000_08;//mode 8
24'h7000_08;
24'h6001_04;//始终写入1
24'h7001_04;
//JESD 模拟页面
24'h4003_00;
24'h4004_6A;
24'h6017_40;//PLL 复位
24'h6017_00;
24'h7017_40;
24'h7017_00;
24'h6016_02;//JESD PLL 模式40x
24'h7016_02;
//JESD 数字页面
24'h4003_00;
24'h4004_69;
24'h6000_C0;
24'h7000_C0;
24'h6001_01;//JESD 模式20x
24'h7001_01;
24'h6006_09;//k = 10
24'h7006_09;
24'h6005_80;//扰频已启用
24'h7005_80;
此致、
罗艾米