This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:一些有关 SPI 配置的问题

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317489/ads54j66-some-problems-about-spi-configuration

器件型号:ADS54J66

大家好、

我们客户的一个问题、我将在下面转发、 能否提供一些故障排除建议

我在电路板上使用的是 ADS54j66 ADC、并且我遇到了一些问题。

1.我要使用 DDC 模式8、我的 sysref clk 为25MHz、而采样 clk (CLKINP/M 时的 clk 输入)为250MSPS、 串行器/解串器线路速率是否仅为5Gbps (500MSPS 时为10Gbps)?

2.完成 下面的初始配置后发现6141页和6900页的寄存器还没有设置(读取这些寄存器后都是00h)。  重新配置这些寄存器后、我将读取它们的值。 第6141页的寄存器是我设置的值、但第6900页的寄存器始终为00h。 我不知道 我是否已正确配置这些寄存器。

//重置
24'h0000_81;
24'h4004_68;
24'h4003_00;
24'h60F7_01;
24'h60F7_00;
24'h70F7_01;
24'h70F7_00;
//模拟
24'h0011_80;
24'h0039_C0;
24'h0053_80;
24'h0059_20;
// IL 复位
24'h6000_01;
24'h6000_00;
24'h7000_01;
24'h7000_00;
//抽取滤波器页面
24'h4003_41;
24'h4004_61;
24'h6000_08;//mode 8
24'h7000_08;
24'h6001_04;//始终写入1
24'h7001_04;
//JESD 模拟页面
24'h4003_00;
24'h4004_6A;
24'h6017_40;//PLL 复位
24'h6017_00;
24'h7017_40;
24'h7017_00;
24'h6016_02;//JESD PLL 模式40x
24'h7016_02;
//JESD 数字页面
24'h4003_00;
24'h4004_69;
24'h6000_C0;
24'h7000_C0;
24'h6001_01;//JESD 模式20x
24'h7001_01;
24'h6006_09;//k = 10
24'h7006_09;
24'h6005_80;//扰频已启用
24'h7005_80;

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    我一直在研究这个问题、 数据表第46页有一个示例表明、需要写入寄存器6000h 才能启用 JESD 模式覆盖。  您能否在切换到数字 JESD 页面并告诉我结果后尝试此操作?

    此致、

    Geoff