请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS112U04 我正在使用 ADS112U04IPWR 来读取单端数据的 LDR 传感器、并将与 UART 通信
对于 REF P (第9引脚)、我可以通过忽略 U2电路来填充 R91吗? 即5V 直接为 REFP 供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、sandeep kothapally、
您不需要 U2的外部基准。 可以将基准输入连接到 AVDD 电源电压。 此外、可通过配置寄存器1中的寄存器设置来连接电源。 默认情况下选择2.048V 内部基准、但可更改为外部输入、或通过内部多路复用器连接直接更改为模拟电源。 有关更多详细信息、请参阅 ADS112U04数据表。
进行单端测量(以 AGND 为基准)时、您还需要确保禁用并旁路 PGA。 默认情况下、PGA 处于启用状态。
此致、
鲍勃 B