This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:REFP 引脚功能验证

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317523/ads112u04-refp-pin-functionality-verification

器件型号:ADS112U04
我正在使用 ADS112U04IPWR 来读取单端数据的 LDR 传感器、并将与 UART 通信

对于 REF P (第9引脚)、我可以通过忽略 U2电路来填充 R91吗? 即5V 直接为 REFP 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LDR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sandeep kothapally、

    您不需要 U2的外部基准。  可以将基准输入连接到 AVDD 电源电压。  此外、可通过配置寄存器1中的寄存器设置来连接电源。  默认情况下选择2.048V 内部基准、但可更改为外部输入、或通过内部多路复用器连接直接更改为模拟电源。  有关更多详细信息、请参阅 ADS112U04数据表。

    进行单端测量(以 AGND 为基准)时、您还需要确保禁用并旁路 PGA。  默认情况下、PGA 处于启用状态。

    此致、

    鲍勃 B