嗨、大家好!
我们刚刚获得了 ADS1263EVM 套件、其中包括 MMB0板和基于1263的帽子
如果我给他电源-我看到4个 LED 指示不同的功率和7段指示灯,轻亮在所有段和点。
如果我将 MMB0板连接到 USB -我看到一个新的"未知器件"。
看起来很好。
立即从 TI 网站下载的 ADS1263EVM-PDK-GUI 安装良好、包括 TI 驱动程序。 但 GUI 软件无法连接"到 PHI"。 重新启动没有帮助。
因此我有"未知设备"(Win10和 Win7上均有)。 如果我尝试从驱动程序安装路径("PHI 驱动程序")更新(在 Windows 设备管理器中)其驱动程序、则无法找到驱动程序。 如果我尝试重新安装运行驱动程序安装程序的驱动程序-它找不到该设备。 看起来像是 MMB0板、并且驱动程序并不相互匹配。 驱动程序安装日志已附加。
有人能帮助解决这个问题吗? (基本关机/开机、重新启动、重新安装不起作用)。